结果:找到"美国NI PXIe-1085采集器",相关内容1000条
- NIPXIe-8135嵌入式控制器
- NIPXIe-8135嵌入式控制器产品概述四核处理器JIANGNIPXIe-8135包含四核IntelCorei7-3610QE处理器。四核处理器在单个物理封装中包含了四个内核或称计算引擎。Intel引进了TurboBoost技术,极大提高了产品性能,适用于所有类型应用,而且应用也无需针对多核处理器进行优化。它能够极大地缩减测试时间,适合处理器密集型应用。移动硬盘通常情况下,如果将测试和测量系统部署到机密领域,则需要这些系统进行一个关联的解密过程。解密PXI系统需要对系统的所有内存组件有深入的了解,包括机箱、控制器和模块。PXI嵌入式控制器通过硬盘和闪存盘提供非易失性存储,使得系统突然断电也...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIe-8135嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-05-09 15:03:00
- NIPXIE-1062Q+8135嵌入式控制器
- NIPXIE-1062Q+8135嵌入式控制器名称:数据采集记录仪jiangNIPXIe-1062Q机箱运行的温度可扩展到55ºC,在温度低于30ºC时其噪声发射可低至43.6dBA。NIPXIe-1062Q机箱具备最新PXI规范的所有特性,包括支持PXI和PXIExpress模块。NIPXIE-1062Q机箱配有用于PXI模块的内置10MHz参考时钟、PXI触发总线和PXI星形触发和用于PXIExpress模块的内置100MHz参考时钟、SYNC100和PXI星形差分触发。NIPXIE-1062Q机箱的总计系统带宽超过3GB/s,可满足各种高处理能力应用软件的需求。
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIE-1062Q +8135嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-03 19:54:00
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器产品概述jiang四核处理器NIPXIe-8135包含四核IntelCorei7-3610QE处理器。四核处理器在单个物理封装中包含了四个内核或称计算引擎。Intel引进了TurboBoost技术,极大提高了产品性能,适用于所有类型应用,而且应用也无需针对多核处理器进行优化。它能够极大地缩减测试时间,适合处理器密集型应用。移动硬盘通常情况下,如果将测试和测量系统部署到机密领域,则需要这些系统进行一个关联的解密过程。解密PXI系统需要对系统的所有内存组件有深入的了解,包括机箱、控制器和模块。PXI嵌入式控制器通过硬盘和闪存盘提供非易失性存储...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIe-8135 PXI Express嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-03 19:30:00
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器产品概述四核处理器jiangNIPXIe-8135包含四核IntelCorei7-3610QE处理器。四核处理器在单个物理封装中包含了四个内核或称计算引擎。Intel引进了TurboBoost技术,极大提高了产品性能,适用于所有类型应用,而且应用也无需针对多核处理器进行优化。它能够极大地缩减测试时间,适合处理器密集型应用。移动硬盘通常情况下,如果将测试和测量系统部署到机密领域,则需要这些系统进行一个关联的解密过程。解密PXI系统需要对系统的所有内存组件有深入的了解,包括机箱、控制器和模块。PXI嵌入式控制器通过硬盘和闪存盘提供非易失性存储...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIe-8135 PXI Express嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-01-04 19:48:00
- 美国NIPXIe-1085采集器
- 美国NIPXIe-1085采集器硬件:PXI/CompactPCI>>Chassis>>PXIe-1085一、PXIe-1085概览问题:PXIe-1085是NI目前性能最好的机箱,采用PCIExpress第三代技术,专为高吞吐量应用而设计。那么,它到底性能好在哪里?我们今天将来带大家走进PXIe-1085,使大家更加了解PXIe-1085。JIANG解答:PXIe-1085突出的几个特点分别是:1)具有16个混合插槽,其中1个PXIExpress定时插槽(槽10)。2)每槽高达8GB/s,24GB/s的系统带宽。3)0-55摄氏度总功率为925W。下面我们将一一对其...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 美国NI PXIe-1085采集器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-10-21 20:47:00
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器
- NIPXIe-8135PXIExpress嵌入式控制器产品概述四核处理器JIANGNIPXIe-8135包含四核IntelCorei7-3610QE处理器。四核处理器在单个物理封装中包含了四个内核或称计算引擎。Intel引进了TurboBoost技术,极大提高了产品性能,适用于所有类型应用,而且应用也无需针对多核处理器进行优化。它能够极大地缩减测试时间,适合处理器密集型应用。移动硬盘通常情况下,如果将测试和测量系统部署到机密领域,则需要这些系统进行一个关联的解密过程。解密PXI系统需要对系统的所有内存组件有深入的了解,包括机箱、控制器和模块。PXI嵌入式控制器通过硬盘和闪存盘提供非易失性存储...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: NI PXIe-8135 PXI Express嵌入式控制器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-09-07 17:53:00
- 项目外包:STM32F103VBT6为MCU,采集至少10Mhz,脉宽20~25ns之间,脉冲间隔...
- 项目外包:STM32F103VBT6为MCU,采集至少10Mhz,脉宽20~25ns之间,脉冲间隔最短50ns的脉冲主要需求:能满足1s内至少10us(采样频率为100k)为一间隔采样脉冲个数,并存入寄存器,每一次间隔10us,上位机会下发MCU改变DAC输出,可以理解成改变采集环境,使采样脉冲个数会有所变化。等1s采集完成,将所有数据通过USB上传至电脑。例如1s分成10us以一间隔,则有100000个脉冲个数采集结果,这100000次采集的开始,都会接收上位机的指令改变DAC输出。其他需求:1.应用MCU控制多个DA芯片(2个TLV5630八通道,5个DAC7513独立通道)输出-5V~...
- 所属专栏: 项目外包 标签: STM32F103VBT6 脉冲采集 发帖人:广子不服输 发帖时间:2022-06-13 15:39:00
- 多通道modbus温度采集器
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NTC 温度采集 发帖人:gavinpeng 发帖时间:2022-04-14 17:46:00
- 是德34921T采集器
- 是德34921T采集器主要特性与技术指标JIANG·高速USB2.0(480MBit/s)符合TMC488.2标准·可独立运行或作为模块化设备进行运行·高性能·16位分辨率·64个SE/32个DI通道·采样率高达500kSa/s·2个模拟输出通道·1MSa/s模拟输出更新速率描述U2356A是一款高密度USB模块化多功能数据采集设备,提供64个SE/32个DI通道、16比特分辨率以及高达500kSa/s的单一通道采样率。它使用通用而非专有标准的高速USB2.0接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,使用户能够轻松快捷地设置和配置其测试。除了容易使用之外,它还捆绑提供了KeysightMo...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德34921T采集器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-07-02 21:22:00
- USB小票热敏打印机数据采集硬件解决方案
- USB小票热敏打印机数据采集方案一:方案简介1、此文档是提供一种硬件方式采集USB小票热敏打印机的方案。该方案的特点是不需要在收银机上安装软件,直接用硬件串联在收银机和小票打印机中间,不影响原打印机正常打印,不需要人工干预,即插即用。2、该方案的硬件可以支持USB/并口/串口/网口的小票打印机。具有16G本地存储功能,断网续传;支持WIFI/有线网络/4G网络上传数据。二:方案使用场景1、对于许多商超,购物中心来说如果获取门店的准确营业额是一个痛点:例如,很多商超购物中心是保底提成的模式,而商家不愿意使用物业提供的收银机和系统,所以物业面对众多不同品牌的收银系统无法精准获取商家的营业额,造成...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 小票采集 打印数据采集 商超采集 热敏打印机采集 打印采集 USB采集 USB小票打印机截取 发帖人:广州数贝通 发帖时间:2020-01-10 11:51:00
返回